This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:低电压输入运行 VIN = 3.7至4.8

Guru**** 2535890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189263/lm5122-q1-low-voltage-input-operation-vin-3-7-to-4-8

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

我正在设计一个输入电压= 3.7V 至4.8V 且输出电压= 24V 的升压转换器。

您能不能告诉我 LM5122在 VIN 和 VCC 输入方面的最佳启动设计。

我不确定是否可以同时为 VIN 和 VCC 使用外部9V 电源、或者是否应该仅为 VCC 使用外部电源并将 VIN 切换回 Vin。

请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我不确定我是否理解您的问题、能否分享更多详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我想 使用 LM5122设计一个升压转换器、其输入电压为3.8V 至4.8V、输出电压为24V。

    我的问题与 LM5122的 VIN 和 VCC 引脚有关。 根据数据表、VIN 启动电压应至少为4.5V、VCC 我们还可以在 VIN 小于6V 时施加外部偏置电压。 因此,如果我可以为 VIN 和 VCC 提供外部电源,或者仅为 VCC 提供外部电源,那么在低电压 VIN 下启动的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    您始终需要从外部提供 VIN。  

    VCC 由 VIN 生成、但也可由外部供电。 从外部提供 Vcc 具有一些优势、例如当 VIN 为低电平时生成 Vcc、该 Vcc 可正确控制连接的 MOSFET、或者当 VIN 非常高时进行功耗优化-在这种情况下、内部 LDO 的压降也很高。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stefan。

    此外、我能否通过同一个7V 外部辅助电源同时提供 VIN 和 VCC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    可以、但在本例中、我会将7V 连接到 VIN、并使用内部 LDO 获取 Vcc。

    注意:VIN 和 Vcc 的最大输入电压限值不同、因此您无需保护 Vcc 免受高于15V 的输入电压的影响(这可能需要额外的努力、具体取决于您的输入电源。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    在过去22天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan