主题中讨论的其他器件:LM5122
您好!
我正在设计一个输入电压= 3.7V 至4.8V 且输出电压= 24V 的升压转换器。
您能不能告诉我 LM5122在 VIN 和 VCC 输入方面的最佳启动设计。
我不确定是否可以同时为 VIN 和 VCC 使用外部9V 电源、或者是否应该仅为 VCC 使用外部电源并将 VIN 切换回 Vin。
请给出建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
我想 使用 LM5122设计一个升压转换器、其输入电压为3.8V 至4.8V、输出电压为24V。
我的问题与 LM5122的 VIN 和 VCC 引脚有关。 根据数据表、VIN 启动电压应至少为4.5V、VCC 我们还可以在 VIN 小于6V 时施加外部偏置电压。 因此,如果我可以为 VIN 和 VCC 提供外部电源,或者仅为 VCC 提供外部电源,那么在低电压 VIN 下启动的最佳方式是什么?