This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:VIH

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189802/tps63900-vih

器件型号:TPS63900

您好!

你好。

我正在使用此部件 TPS63900DSKR 升压转换器。

在我的电路中、我使用的是3V0 LDO 和该升压转换器。

首先、在需要启用100uf 升压转换器后、由 LDO 3V 供电后、我将为 LDO 加电。

在这里、我计划使用一些延迟为100us 的 RC 电路来启用升压转换器。

您能否共享使能信号 VIH 和 VIL?

在此测试条件下、Ven 施加了3V。

但 EN VIH 提到1.2V 最大值、这是正确的。

什么是 EN 信号 VIH (最小值)电压?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    不确定我是否理解正确的问题、因为在我看来、答案就在您发送的数据表屏幕截图的下面一行中:

    VIL 最小值= 0.4V

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    你好。 在数据表中、VIH 没有最小电压、这就是客户要求它的原因。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    由于这是数字 IO、因此仅指定了变为高电平时的上限和变为低电平时的下限。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    在过去20天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan