This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:27.6V 升压转换器

Guru**** 2536340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190038/lm5122-27-6v-boost-converter

器件型号:LM5122

我们在升压转换器中使用 LM5122:VIN [17.5V - 27.2V]、Vout 27.6V 5A (请参阅随附的原理图)。

一个单元返回故障、其中一个电阻器用于滤除 Vin 上的电压、几乎处于开路状态:R5的测量值为~6k、而不是1.5R。
注意:R5为0805、1.5R、1%厚膜1/8W、可承受5s (433mV、1.1V)的2.5倍额定电压。

我们更换了 R5、但在设备上没有发现任何其他问题、一切看起来都正常。


更换 R5后 R5和 R6上的电压监控:
-正常运行时:< 100mV。
上电时:< 300mV、持续时间小于1ms
-在输出端施加短路时:小于1.2V 的时间小于20us。

在 R5和 R6串联的情况下、额定电压(~0.9V)和5s 浪涌电压(~2.2V)应该为承受上述脉冲提供足够的裕度。

1) 1) R5失败的原因可能是什么?

2) 2)我们是否应该为 R5和 R6使用高浪涌电阻器? 如果是、应该有哪些特征?

感谢您的 help.e2e.ti.com/.../WEFA499B-27V6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    根据设计和 LM5122、没有理由让该电阻器过载。

    这是否还有其他原因、例如、初始组装错误的电阻器、在更换电阻器时移除的 PCB 短路。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答。
    该单元工作正常、刚构建后我没有检查该值、但我认为该值正确、因为标记与相同电阻器的 R6相同。 当我在移除该组件后测量到相同的值时、R5的过度阻抗来自该组件。 我对单元进行了各种过载测试、但到目前为止、我没有遇到任何可能导致电阻器过载的情况。  

    LM5122是否存在会导致过大电流流经 VIN 高到足以断开电阻器的任何情况?

    当进行接地测试时、设备失败、但我们没有实际操作的详细信息、我们在内部进行的重复此问题的测试从未导致设备故障。

    感谢你的帮助。

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    感谢您提供详细信息。

    对于 LM5122、VIN 也用作 Vcc 的电源。

    VCC 是栅极驱动器的电源。 因此、如果栅极驱动器具有更高的负载、这将返回到 VIN。

    但在这里、Vcc 的电流通常限制为62mA、这对于电阻器而言不是很重要、其中具有1/8 W 的1.5 Ω 电阻器应该能够接受288mA。

    因此、我看不到电流流经 LM5122的路径。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回答。

    我认为您是对的、过载可能是由栅极驱动造成的。
    我在故障样品上注意到、Q1的栅极焊接几乎与源极短路(请参阅所附图片)、但实际上不是短路。

    我已经尝试短接栅极和源极、但我注意到的最高脉冲在加电时为~70mA、持续~0.9ms、因此没有任何东西会破坏 R5。

    此致

    Gilles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    感谢您的更新。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilles、

    在过去20天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan