This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压器件建议

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196082/buck-boost-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TPS63811

大家好、

我的客户要求降压/升压器件的要求低于要求。 它们将其用于 OIS。

输出电压范围:1.5 - 3.3V

步骤:最小50mV、最大1.5V。

输出电压调节精度:10mV

输出电压调节压摆率:20US/1.5V (不需要),2US/50mV

Requlation Frequency:1kHz (每1ms 调节一次输出电压)

请帮助推荐降压/升压器件。  

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我在 TI.com 中搜索并查看 TPS63811、但其精度不够。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    I2C 是您的应用所必需的吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    是的、它们需要 I2C。 电流为100mA、Vin 是其电池电压、约为3V 至4.2V。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请发送电子邮件至以下地址 tao-zhang@ti.com。

    此致

    TAO