This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6983:未使用线路有什么作用?

Guru**** 2590670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196080/tlc6983-what-do-with-unused-line

器件型号:TLC6983

在本文档中、以下注释有点令 人困惑、因此我想肯定、

"行不会在每个矩阵中使用、 这些未使用的引脚可以悬空。  

对于软件、TI 建议将零数据发送到未使用 的通道。 无需将零数据发送到未使用的线路。"

我的困惑是" 对于软件、TI 建议将零数据发送到未使用 的通道。"

为什么会这样建议? 如果您没有发送零数据、您有什么顾虑?   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    对于使用的通道、您应该将零数据写入它们  

    • 以避免在打开/关闭未使用的电流源时产生任何不必要的功耗
    • 从 LED 开路检测(LOD)中生动地触发任何不必要的故障发现

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我的应用是高速帧速率。

    因此、我将仅使用8条线路、只写入8条线路数据。

    还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的。 还可以。

    此致、

    Steven