This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:热关断裸片

Guru**** 2580855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195730/tps61170-thermal-shutdown-befavior

器件型号:TPS61170

大家好、团队、

您能否查看有关以下问题的信息?

 1.数据表上的热关断条件:我们是否有粗略的最小值/最大值?

2. 热关断期间的行为: 我们可以使用什么行为来确定热关断行为?

热关断迟滞: 热关断是否在温度下降15°C 之前完全关断? 或者 、TPS61170是否会逐周期运行一段时间、例如过流保护?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shotaro、

    以下是对这三个问题的评论:

    1. 我明天需要检查并向您提供反馈。
    2. 触发热关断后的典型行为是无 SW 开关。
    3. 触发热关断时、器件将完全关断、直到温度下降大约15°C。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shotaro、

    关于第一个问题、热关断阈值的粗略估算值为最小145C 和最大175C。

    此致

    Lei