This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:当 EN 为低电平时、TPS63802输出未断开

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196036/tps63802-tps63802-output-not-disconnected-when-en-is-low

器件型号:TPS63802

大家好、我们正在尝试将 TPS63802用于电池供电的应用、以将1节 LiFeP04电池升压至5VDC。 在此应用中、 当 TPS63802的 EN 引脚为低电平时、我们依赖从 Vin 断开的输出。 但是 、我们仍看到 TPS63802输出端的输入电压大约为0.6V。 我们期望输出端为0V、以降低电池消耗和泄漏。 我们是否误读了数据表、其中显示" 负载断开时的真正关断功能"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      约书亚、您好!

    感谢您使用 TI 的器件。

    我认为、如果没有连接到输出端的外部路径或其他电源是不可能的。

    下面是我基于 EVM 获得的图片。 当 EN 为低电平时、输出电容器开始以非常小的电流放电。 最后、它将变为零。

    此致

    TAO