This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:电感器选择

Guru**** 2583325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195852/tps552882-q1-inductor-selection

器件型号:TPS552882-Q1

你(们)好  

我的客户应用条件如下、您能否帮助推荐以下条件的电感器规格? 谢谢!

VIN = 5.5V ~ 19V

VOUT = 9.2V、5A  

开关频率= 400kHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    有关电感器选择、请参阅数据表中的第8.2.2.4章、需要考虑的主要规格包括:电感、饱和电流和 DCR。

    建议选择4.7uH 或6.8uH 的电感器、Isat>10A。

    此致、

    布莱斯