This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61026:电源输出问题

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61026, TPS61023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193345/tps61026-power-output-issue

器件型号:TPS61026
主题中讨论的其他器件: TPS61023

尊敬的先生/女士

我在我的应用中使用的是 TPS61026器件。 设备的输出显示间歇行为。 在多次上电尝试中、有时输出正确变为+5V、但大部分时间显示为+1.5V。  

原理图随附以供参考。

请按请求支持。

此致

Vikas Negi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    感谢您的联系。

    您能告诉我启动时的负载电流是多少? 您的输入源是什么? 是电池吗? 谢谢  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路的负载电流为700mA。 输入源为5V、1.5A 交流/直流适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    如果是这样、TPS61026可能不支持负载电流为700mA 的启动、那么我们将在启动时进行预充电阶段、并限制预充电电流。

      

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据器件数据表、该器件支持5V 输出和1800mA 的电流。 原理图中是否有任何建议的更改。 PL 帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    1800mA 是启动后的开关电流限制、在启动期间、它具有如上所示的有限预充电电流。

    您的应用条件是什么? 例如 VIN 范围、VOUT 范围、Iout 范围和芯片的目标终端器件。 也许我们可以为您推广具有更大预充电电流的其他器件。 谢谢。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:3.5至5.5V

    输出电压:5V

    输出电流:浪涌电流:800A,连续电流:0.4A

    观察结果之一是、只要电路未通电、稳压器的 o/p 为1.5v。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我认为 TPS61023可能适合您。

    [引用 userid="416332" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193345/tps61026-power-output-issue/4505168 #4505168"]观察结果之一是、当电路未通电时、稳压器的 o/p 为1.5v。

    您是否意味着芯片还将在没有任何输入的情况下输出1.5V 电压?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以。它提供具有输入的1.5V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan

    1.0 PL 请告诉我 TPS61026是否适用于我们的应用。

    2.0我们的应用是否可以使用 TPS61026的任何引脚对引脚替代产品。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    TPS61026在启动时不能支持700mA 电流、但在启动后可支持其他条件(浪涌0.8A、持续0.4A)。 因此、如果您可以尝试减小启动负载电流、TPS61026就可以正常工作。 否则、它可能不会在您的应用中使用。

    很抱歉、我们没有使用 P2P 替换此设备。

    谢谢、此致、

    Nathan