This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:BQ79600EVM、USB2ANY 和 BQAutoEval 的简单入门方法

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195780/bq79600evm-way-to-easy-start-with-bq79600evm-usb2any-and-bqautoeval

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!  

我正在尝试 使用 USB2ANY 和 BQAutoEval 启动并验证 BQ79600EVM 的基本功能

1. BQ79600EVM-030默认设置为5V/UART (之后将切换至 SPI)。 BQ79600仍然未连接到 BQ78718等

USB2ANY -软件安装成功升级到最后一个 hex 文件。 使用 J4、MID 连接器。  

3.已安装 BQAutoEval (如果我还安装云代理、TDS 的驱动程序包)。 我无法选择 USB2ANY 作为通信端口、即使它出现在控制面板中。

4.目前没有外部电源(J4无法输出5V?)

5、USB2ANY 连接到 BQ79600、连接看起来正常、选择了 UART 接口、5V 开/关看起来工作正常(BQ79600板上没有任何 LED 指示)  

但是、我看不到 BQ79600寄存器等的任何内容 我找到了几个有关连接 BQ79600、USB2ANY 和 BQAutoEval 的文档、这有点令人困惑?

您能否提供并解释基本序列来启动和运行此评估链以验证基本功能(甚至只是读取 BQ79600的寄存器)?

提前感谢!