大家好、
如何了解 VCT 条件下连续两个40多岁的周期? 因为我们注意到,低于锥形电流的平均电流()的持续时间不超过80年代,但 VCT 仍在触发。
此致、
李杰登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如何了解 VCT 条件下连续两个40多岁的周期? 因为我们注意到,低于锥形电流的平均电流()的持续时间不超过80年代,但 VCT 仍在触发。
此致、
李杰登
您好 Shirish、
将数据记录为 附件。谢谢!
您好!
在第15142行附近、您可以看到报告的电流为323mA。 该数字代表舍入后的整数、因此从技术上讲、电流可能为322.5mA。 由于该值小于323mA、因此它将启动计时器。 如果您在3个样本读数323mA 和报告 VCT 的第15163行之间花费时间、则时间差约为80年代。
本质上、日志报告的电流值将四舍五入为最接近的整数、但算法使用的值不是。 这就是您观察此行为的原因。 话虽如此、在本例中监测计的工作正常。
此致、
杰克逊