This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何了解 VCT 条件下连续两个40年代的周期?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191932/bq27z561-how-should-i-understand-the-two-consecutive-40s-periods-in-vct-condition

器件型号:BQ27Z561

大家好、

如何了解 VCT 条件下连续两个40多岁的周期? 因为我们注意到,低于锥形电流的平均电流()的持续时间不超过80年代,但 VCT 仍在触发。

此致、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    您是否有日志供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我稍后将与您分享日志图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    这里是对数图、锥形电流为323mA、在第15163行报告的 VCT、从323mA 到 VCT 的时间段未达到80年代。

    谢谢!

    李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    您能否共享整个日志而不仅仅是映像? 我无法判断正撞到此处的是哪条线路 VCT。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

        将数据记录为 附件。谢谢!

    e2e.ti.com/.../5810.loge2e.ti.com/.../7242.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第15142行附近、您可以看到报告的电流为323mA。 该数字代表舍入后的整数、因此从技术上讲、电流可能为322.5mA。 由于该值小于323mA、因此它将启动计时器。 如果您在3个样本读数323mA 和报告 VCT 的第15163行之间花费时间、则时间差约为80年代。

    本质上、日志报告的电流值将四舍五入为最接近的整数、但算法使用的值不是。 这就是您观察此行为的原因。 话虽如此、在本例中监测计的工作正常。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jachson、

    平均<Taper Current is written on the TRM.  所以我认为这取决于平均电流。日志中有两个充电和放电周期的数据。从数据的角度来看、它不能对应。租让我再想一想。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了一些进一步挖掘、平均电流不是指日志文件中的监测计报告的 AverageCurrent 值、而是指2个连续40秒窗口中的平均电流。 实际上、监测计在过去的40秒内平均、一旦连续的2个40秒窗口平均值小于锥形电流、VCT 就会触发。 器件在这里的运行方式符合预期。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson,

       查看图1中的第一个周期数据。   VCT 在第2349行报告。但平均电流 小于323mA、VCT 应 在第2347行报告。此处不匹配。请  

       帮我再想一想。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jackson,

       查看图1中的第一个周期数据。   VCT 在第2349行报告。但平均电流 小于323mA、VCT 应 在第2347行报告。此处不匹配。请  

       帮我再想一想。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yilin、

    请注意、记录间隔为4秒。 因此、第一个读数可能会关闭4秒、最后一个读数可能会关闭4秒。 8秒的最大误差可能是由于分析中使用的日志记录间隔所致。