This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:电压工作范围

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195722/tlv809e-voltage-operating-range

器件型号:TLV809E

您好!  

我正在与客户一起使用 TLV809EA29DBZR。 h

但是、他们的问题是 、所有其他生产商都写入了最小电压范围1.2V、但 TLV809EA29DBZR 器件写入了最小值1.7V。  

还有一个数据 VPOR 处于远低于的范围内。 您能否解释一下这2个信息对于 IC 的运行意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    感谢您的提问。 VPOR、上电复位电压、是器件上电所需超过的电压、如果器件降至低于 VPOR、则器件将完全关断。 Vmin 是持续运行所需的电压。 只要 Vdd 大于 VPOR、器件仍将在低于 Vmin 的情况下工作、但性能可能会受到影响。

    Jesse