This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:原理图审阅以及如何将配置刷写到 EEPROM

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195161/tps25750-schematic-review-and-how-do-i-flash-configuration-to-eeprom

器件型号:TPS25750

你好

我正在尝试使用 TPS25750S 设计 USB PD3.0源 PCB (不支持传统模式)。
所附为原理图。

1.只使用源模式时、是否可以将 GATE 引脚 VBUS、GATE VSYS 和 VSYS 保持未连接状态?

ADCIN1连接到 LDO_3V3、而 ADCIN2连接到 GND、这应对应于 SafeMode、并在引导后从 EEPROM 读取配置?

3.我是否正确理解 GUI 应用工具可以使用 FTDI USB<->I2C-dongle 编写配置二进制文件,或者我是否必须使用其中一个 Aardvark 适配器?

4.  刷写外部 EEPROM 时、TPS25750S 是否可以通电、或者我是否必须隔离 EEPROM 并仅为其供电?

此致
Andreas  


e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_pd_5F00_rev01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我正研究这一点,并将在星期一之前作出回应。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我随附原理图检查清单供您查看。 我有几个需要您注意的评论、如果还有其他问题或疑虑、请告知我。

    1.是的、这可以保持悬空。

    2.您的 ADCINx 解码不会响应正确的默认配置。 请参阅此图表以及表格。 数据表中的9-5。  

    如果 ADCIN 配置正确、则在启动过程中、器件会读取 ADCIN 值并根据此值设置默认配置。

    3. GUI 不支持 FTDI,我们只支持通过 GUI 的 Tiva。 您可以生成二进制文件并使用 FTDI 或 Ardvark 来刷写 EEPROM。 请注意、您需要一种方法来在设计中驱动 FTDI。

    4、器件可以通电。 请注意、在成功配置 EEPROM 后、您需要重启电源才能让 PD 加载补丁和配置。

    非常尊重、

    Brandon Beader

    e2e.ti.com/.../TPS25750-Schematic-Review-Checklist.xlsx