Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
您好!
在本例中、我需要每5分钟进行一次10秒(可能更长)的库仑测量。
因此、正确的方法是执行以下操作:
Set in ACCUMULATOR mode;
while (1)
{
enable GE;
start gauge;
sleep 10s;
stop gauge;
disable GE;
sleep 5min;
}
但是、正如文档中提到的、每次您停止监测计时都可能发生 DF 更新。
根据 此帖子、DF 更新不能被禁用(即使在 TRM 的操作流程中描述了它可以被禁用、这令人困惑)、
因此、如果我这么做、DF 很快就会被磨损。
根据 此帖子、不允许仅在没有停机表的情况下禁用 GE (避免 DF 更新)。
我的问题是 、对于我的案例、BQ35100的可能解决方案是什么?
谢谢!
BR、
Peng