This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28782 SCH 审查和 IC UCC28782 BSW 引脚损坏问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190497/ucc28782-ucc28782-sch-review-and-ic-ucc28782-bsw-pin-damaged-issue

器件型号:UCC28782

您好:

我们有一个65W USB-C PD ACF、其中 UCC28782ADRTWR 交流/直流电路最终可在高达65W 的输出下完全运行。

我们的目的是针对 USBC PD 和多功能充电器对其进行产品化。

采用 UCC28782的基本设计显示了 WT6636F USB 接口芯片。  

我们面临一个问题、电路板通过逐渐将负载降低到1.15A 来损坏@ 265VAC。 示波器信号(漏极 LS)和热性能在中断时是正常的、在最热点温度大约为40°C。 我们没有进行虚假操作、测试环境稳定且已知。
目视检查电路板没有明显的故障。 GaN 看起来完好无损。  

最后,发现 IC  UCC28782的 BSW 引脚 损坏,更换新 IC UCC28782后,它可以再次正常工作 

两 件事需要您的帮助、

请帮助查看 SCH

2.可能导致 IC  UCC28782 BSW  引脚损坏的原因是什么 

(附件是电路 和设计计算器以及使用过的组件)

e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-_8476_202316.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、  

    感谢您使用 UCC28782 ACF 控制器的项目。  

    根据我们的经验、BSW 引脚的损坏通常是由电压应力过大造成的。  BSW 的绝对最大额定值为30V (相对于 BGND)。  
     辅助绕组的瞬态电压上升可能会导致 BSW 出现过压、 这可能会使二进制电压升高到30V 以上。
    我不确定在缓慢降低输出电流的情况下如何发生这种情况。 但值得使用示波器进行检查。  

    更有可能的是、引脚和 L2电感器之间的 BSW 轨道中可能存在一些杂散电感。  该杂散电感可能会产生电压尖峰、通常峰值低于30V、但 BIN 或 VDD 稍微上升到高于正常值可能会使 BSW 尖峰的峰值升高到30V 以上、足以损坏该引脚。   
    请使用"尖端和桶形"探针技术探测相对于 BGND 引脚的 BSW 引脚电压、以最大限度地减少噪声拾取。  尝试使用全带宽尽可能靠近两个引脚进行探测。  如果 您在那里看到接近30V 的电压尖峰、请检查 PCB 布局以查看是否可以缩短履带长度。  

    您的原理图显示   了一个跨 C15的双向钳位 D6在 BIN 网络上。  该原理图未显示任何值或器件型号。  请确保该器件能够充分地将升压级的输入钳制到< 30V 的电压。  顺便说一下、它不需要是双向的。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢!

    我将确认 BSW 上的电压、以查看它是由辅助绕组还是杂散电感引起的!

    2.您能否 查看 SCH,我不知道我的设计中是否有小错误,THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、  

    我已经查看了上面发布的原理图部分。  除了 D6的未知值之外、我没有看到任何会引起我担忧的东西。  在大多数情况下、您的原理图类似于 UCC28782EVM-002的原理图、但初级侧涉及 GaN FET 的更改除外。  

    我没有在您的设计中检测到任何错误。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢!

    1.是的,你是对的!  对于 D6、我们目前使用 CDSOD323-T24SC! 它是 双向二极管,您能推荐我更换 D6的组件吗? Thx

    此外、我想在 BSW 引脚附近添加一个 TVS 二极管、以确保 BSW 引脚 不  再次损坏! 您还能 向我推荐 一个解决方案吗、Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、  

    CDSOD323-T24SC 与我们在 UCC28782EVM-002板上使用的器件相同。  由于您的应用是 USB-PD、我猜最高输出电压将是20V、因此需要24V TVS 来提供20V 变化的裕度。  在 BIN 引脚上、这可能是可以的。  

    对于 BSW 引脚上的 TVS、我认为单向版本 CDSOD323-T24S (或双向器件 CDSOD323-T24SC 使器件保持不变)可能是用于保护 BSW 免受过压影响的适当钳位。  应  将其连接在靠近 BSW 和 BGND 的位置、以最大程度地减小其自身与要保护的引脚的电感。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的反馈!

    更多讨论、
    BSW 引脚的损坏可能是由变压器引起的、是使用 P22x13内核的变压器吗? 因为我没有看到 Rencousa EQ25和 RM8变压器出现这种类型的破损。 我认为导致损坏的始终是焊接不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、  

    变压器本身可能不会导致 BSW 故障、但如果不良的焊点断开或导线与其中的电流断开、则电感"踢脚"可能会在 AUX 绕组上产生过压、这可能会使 BSW 引脚过载。   

    我没有看到用于电源变压器应用的这种磁芯形状(通常称为"电位计磁芯")。  这是一项旧技术、POT 内核之前用于调优电感器。  该模芯有一个用于调节板的空心中心接线柱。  大多数电源内核都具有可靠的中心布置。  

    由于开孔较窄、因此将许多绕组从这种形状中拉出会更困难。  可能是您建议的一根导线在没有端接的情况下受到了应力和损坏。 在我看来、不良连接占所有电气问题的90%以上。  但这只是我的看法、我不知道 是否有任何可能导致 BSW 故障的断线。  

    除非某些内容是可重复的、否则所有可能性都是推测。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    谢谢!

    它很有趣、

    我发现、如果焊接正常、UCC28782 BSW 引脚就不会出现断裂问题。

    其他情况也会发生这种情况吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hank、  

    我没有遇到过专门涉及 BSW 引脚的焊接问题、我也不知道有任何其他客户、但这并不意味着在其他地方没有发生过这种情况。  我们只是没有听说过它。

    多年来、我在调试各种系统期间、在自己的原型板上遇到了断开连接的情况。
    有时结果是良性的、简单的重新焊接解决了问题。  
    有时结果是灾难性的、我不得不更换许多组件、甚至更换整个板。  

    在任何情况下、无论是在生产中还是仅仅在原型开发中、良好的焊点都非常重要。  

    此致、
    Ulrich