您好:
我们有一个65W USB-C PD ACF、其中 UCC28782ADRTWR 交流/直流电路最终可在高达65W 的输出下完全运行。
我们的目的是针对 USBC PD 和多功能充电器对其进行产品化。
采用 UCC28782的基本设计显示了 WT6636F USB 接口芯片。
我们面临一个问题、电路板通过逐渐将负载降低到1.15A 来损坏@ 265VAC。 示波器信号(漏极 LS)和热性能在中断时是正常的、在最热点温度大约为40°C。 我们没有进行虚假操作、测试环境稳定且已知。
目视检查电路板没有明显的故障。 GaN 看起来完好无损。
最后,发现 IC UCC28782的 BSW 引脚 损坏,更换新 IC UCC28782后,它可以再次正常工作 。
两 件事需要您的帮助、
请帮助查看 SCH
2.可能导致 IC UCC28782 BSW 引脚损坏的原因是什么 ?
(附件是电路 和设计计算器以及使用过的组件)
e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-_8476_202316.xlsx