This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:FSW 选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195849/tlvm13630-fsw-selection

器件型号:TLVM13630

大家好、

有关 TLVM13630和 FSW 选择的一个问题。

 我们将使用 TLVM13630从24V 生成5V 电压。

表7.1建议使用1MHz Fsw,您是否发现使用531kHz 提高效率有任何问题?

是否有 Cout_min 如何依赖于 FSW 的公式?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在我看来、一直降至531kHz 对于内部电感值而言会太低。

    我想您可以尝试800kHz 或750kHz、看看效率的提高是否值得改变。

    然后、对于输出电容器、您可以使用提供的表格。

    谢谢