This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:Schem 和 PCB 审查

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191950/lm5116-schem-and-pcb-review

器件型号:LM5116

各位专家、您好!  

我@创建一个输入额定值小于100V、输出为5V μ A、电流约为7A 的小型降压转换器。

我还在使用 EN 引脚上的开关、如果降压转换器对地短路、它将关断、因此、它不是电路。

以下是我的原理图:  

https://postimg.cc/34gnFMBr

我是否可以通过任何方式将 PCB 布局以消息形式或私下形式发送给您以供查看?  

谢谢你。

Mo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在此处发布原理图。 我不允许访问网络存储。

     -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)