This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输出电压调节和开关频率不均匀问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190620/lm25116-output-voltage-regulation-and-uneven-switching-frequency-issue

器件型号:LM25116

尊敬的 TI 团队:

在测试降压转换器时、我发现在15至13.5V 的低输入电压下、IC 无法在电流超过15A 时调节输出电压。  

对于30A 负载和13.5V 输入、输出电压随着电流的增加而下降、电压降至8V。 这可能是什么原因、如何解决?

可实现更高的输入电压调节。 降低开关频率是否有帮助?

此外、在某些输入电压范围内、开关也不均匀。 可能的原因。

降压转换器的规格如下:

输入电压:13.5V 至21V

输出电压:12V

输出电流:35A (300ms)最大电流,标称电流:20A

开关频率:300kHz

升:3.3 μ H

使用 Rsense 控制环路。

COUT:3.4mF

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请完成快速入门计算器并将其发布在此处吗?

    请捕获一些波形、尤其是开关不均匀时的电感器电流、HO 和 LO。

    此外、当开关不均匀时、请告诉我输入电压范围。

    -李家祥  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭此主题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随意打开新主题。 谢谢
    - Eric Lee (应用工程)