This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:ChemID 选择

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCHEM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195242/bq78350-r1-chemid-selection

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCHEMBQSTUDIO

你(们)好。

我有一个带有8S3P 电池组的 bq78350、其中包含"Hidi - HDCF18650-2000mAh-3.2V" LiFePO4电池。

我现在想对 ChemID 进行编程、但不确定要选择哪个化学 ID、因为该单元格未列出、也没有容量类似的单元格。

您能告诉我哪一个最合适吗?  

最棒的
菲律宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Philipp,

    使用 GPCCHEM 工具查找最接近的 ChemID 匹配项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    有趣的是、我们已经使用此包创建了一个 GI、但我找不到有关 Chem ID 的任何线索、我是否必须使用 GPCCHEM 工具运行测试程序、或者是否有方法从之前的黄金映像中找到正确的 Chem ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    如果您有包含黄金映像的软件包、则可以读取 ChemID

    使用 bqStudio"命令"选项卡/窗口、单击 Chem_ID 按钮以读取当前编程的 chem ID。