This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65994AD, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187895/tps65987d-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65981TPS65994ADTPS25750TPS65994TPS25750EVM

您好!

对于 TPS65987 USB PD 控制 器,工作环境温度范围为–10°C -+125°C。 但我们的客户需要-36°C 的工作温度。 我们为客户设计了采用 TPS65987的器件。 尽管 TPS65987是 TPS65981的更新版本、 但 TPS65981工作 环境温度为-40°C 为什么?  我们能否强制器件降低工作温度?  或者、您可以建议使用 TPS65987的低温版本吗?

谢谢你

Şahin μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    让我在内部检查是否有任何器件可以支持该温度。

    根据我的理解、我们尚未使用 TPS65987进行低至-40C 的测试、因为它不是一个优先事项、我们预计这些温度下不会出现许多用例。

    数据表中的额定温度是我们保证的工作范围、如果您决定强制器件降低温度、我们无法保证器件正常工作。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    TPS25750和 TPS65994AD 器件可在低至-40C 的温度下运行。

    它们都是 PD 控制器、TPS25750的 GUI 更简单、但可配置性更低。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我能否将 TPS25750用于20V 5A (100W) Soulce 和20V 5A (灌电流) PD 操作? 在数据表中、TPS25750 具有20V 3A 集成电源开关。

    谢谢、

    Şahin μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    TPS25750具有高达100W 的灌电流和拉电流能力、如果您使用的是"D"型号、则内部电源路径的绝对最大值为28V/7A、但我们强烈建议将其保持在22V/7A 的建议工作范围内(有关更多详细信息、请参阅数据表)。  

    请注意、TPS25750不支持 DisplayPort、Thunderbolt 等交替模式 如果您正在寻找支持这些功能以及可工作温度要求的 PD、我建议您查看 Chris 提到的 TPS65994。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    不需要、我需要支持的 PD 3.0规格、提供的最大20V 5A 电源供电和-40工作温度。 我将设计的100W 拉电流 PD 器件。  当我看到您的 Tps25750evm 时、它会寻找60W 的电源。 为什么?  我可以对所有这些规格使用 tps25750吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    [引用 userid="543622" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187895/tps65987d-tps65987d/4506751 #4506751"]当我看到您的 Tps25750evm 时、它会寻找60W 的电源。 为什么?  我可以对所有此规格使用 tps25750吗?

    这是 EVM 限制。 其中一个直流/直流转换器在60W 下为 EVM 提供电源瓶颈。 TPS25750将支持20V/5A 拉电流/灌电流。

    您是否需要任何特定的 PD 3.0规格? 正如 Raymond 提到的、TPS25750不支持交替模式。 可能还有其他不受支持的功能。

    谢谢、此致、

    Chris