您好!
我希望在 USB-A 充电设计中使用此产品(TPS2546RTER)。 我不会传输任何数据、只会进行充电(也称为 DCP)。
我希望以激活电流限制(大约0.2A - 2.97A)的状态为高达12W 的充电。 因此、我具有当前配置:
CTL1 = 0
CTL2 = 1
CTL3 = 1
ILIM_SEL = 1
ILIM_LO 电阻:210k Ω
ILIM_HI 电阻器:16.9k Ω
根据数据表、这种配置似乎是正确的、但该注释使我感到困惑。 "DCP 负载存在由负载检测控制-非功率唤醒限制。"
这是否意味着它将在我的电流范围(0.2 - 2.97A)之间处于非活动状态? 如果没有、结果会是什么?
为确保设计正确、请参阅下面的我的原理图