This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:器件建议

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195493/uc3843-device-recommendation

器件型号:UC3843

大家好、

我的客户想要选择一个器件。 他们的要求:

(1)拓扑:降压

(2)输入电压:400-1200V  

(3)输出电压:300V

(4)功率:500W

您可以推荐一款明星器件吗? 谢谢!

王爱森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nison、

    1.2kV 输入和500W 输出对于降压转换器等单开关拓扑而言太大。 您应该考虑一个相移全桥、它可以轻松处理3:1输入电压范围、不需要在输出端使用 SR、并且可以将每个 MOSFET 的初级侧 VDS 应力降低至 VIN。 TI 有许多支持相移全桥拓扑的控制器、我 在这里对它们进行了参数筛选。 您还可以下载 TI 功率级设计器并运行所有主流电源拓扑的仿真、以了解哪种拓扑最适合您的要求。

    此致、

    Steve M