This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887:如何在独立模式下获得额定2.2A 充电电流?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195477/bq25887-bq25887-how-do-i-get-the-rated-2-2a-charge-current-in-standalone-mode

器件型号:BQ25887

我遇到的问题与这个老 线程中的人相同

购买了 BW25887EVM。 使用2SP1电池组并使用工作台电源、最大运行电压为5.00v/3.00A。 评估板从电源上拉取2.5A、但充电电流仅为1.5A。 我将 JP4连接到 GND、将 JP2悬空、将 TP21连接到 GND (ILIM 连接到 GND)。  

理想情况下、我希望在独立模式下获得额定电流为2.2A。 如何实现这一点?
下面是一个寄存器转储。

REG_CELL_V_LIMIT (00h):10100000
REG_CHARGE_CURR_LIMIT (01h):01011110
充电电流限制:1500mA
REG_INPUT_V_LIMIT (02h):10000100
REG_INPUT_CURR_LIMIT (03h):00111001
输入电流限制:3000mA
REG_PRECARGE_N_ENTERING_CTRL (04h):00100010
REG_CHARR_CTRL_1 (05h):10011101
REG_CHARR_CTRL_2 (06h):01111101
REG_CHARR_CTRL_3 (07h):00000010
REG_CHARR_CTRL_4 (08h):00001101
REG_ICO_CURR_LIMIT (0Ah):00011000
ICO 电流限制:2900mA
REG_CHARGE_STATUS_1 (0Bh):00000011
REG_CHARGE_STATUS_2 (0Ch):10110010
REG_NTC_STATUS (0Dh):00000000
REG_FAULT_STATUS (0Eh):00000000
REG_CHARGE_FLAG_1 (0Fh):01000000
REG_CHARGE_FLAG_2 (10h):00000000
REG_FAULT_FLAG (11h):00000000
REG_CHARGER MASK_1 (12h):01110000
REG_CHARGE_MASK_2 (13h):00000000
REG_FAULT_MASK (14h):00000000
REG_ADC_CTRL (15h):10000000
REG_ADC_FUNC功能性 禁用(16h):00000000
REG_IBUS_ADC1 (17h):00001010
REG_IBUS_ADC0 (18h):00111000
VBUS 电流:2616mA
REG_ICHG_ADC1 (19h):00000101
REG_ICHG_ADC0 (1Ah):11011101
充电电流:1501mA
REG_VBUS_ADC1 (1Bh):00010010
REG_VBUS_ADC0 (1Ch):00101001
VBUS 电压:4649mV
REG_VBAT_ADC1 (1Dh):00011100
REG_VBAT_ADC0 (1Eh):11111000
VBAT 电压:7416mV
REG_VCELLTOP_ADC1 (1Fh):00001110
REG_VCELLTOP_ADC0 (20h):01111011
VCELL 最高电压:3707mV
REG_TS_ADC1 (21h):00000010
REG_TS_ADC0 (22h):01011001
REG_TDIE_ADC1 (23h):00000000
REG_TDIE_ADC0 (24h):01100110
REG_PART_INFO (25h):00101001
REG_VCELLBOT_ADC1 (26h):00001110
REG_VCELLBOT_ADC0 (27h):01110000
VCELL 底部电压:3696mV
REG_CELL_balancing_CTRL1 (28h):00101010.
REG_CELL_balancing_CTRL2 (29h):11110100
REG_CELL_balancing_STATUS_N_CNTRL (2Ah):11000000
REG_CELL_balancing_flag (2Bh):00000000
REG_CELL_balancing_mask (2Ch):00000000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中确实显示充电电流默认值为1.5A。 2.2A 是否只能通过 I2C 寄存器设置提供? 如果是、我认为这是一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、默认充电电流为1.5A。2.2A 充电电流调节需要 I2C 通信。

    此致、

    Mike Emanuel