This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:升压应用的启动操作

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195658/lm3481-startup-dealy-at-the-boost-application

器件型号:LM3481

尊敬的专家:

如图35所示、Vin 升高和开关之间的启动延迟约为13ms。 为什么会有这种延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    感谢您通过 e2e 与我们联系。   

    在此期间、器件被初始化: 内部电路电源稳定、内部和外部电容器充电、读取 FA 引脚的电阻、确定内部或外部时钟源、振荡器设置和稳定等。启用/锁定已验证、然后内部复位释放并开始软启动。

    此致、

    哈里