This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:使用 UCC256404时 LLC 中的硬开关问题

Guru**** 2505675 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194981/ucc256404-hard-switching-issue-in-llc-using-ucc256404

器件型号:UCC256404

您好!

   我们观察到高侧和低侧开关在谐振电流峰值时发生。 MOSFET 处于硬开关状态。

  如何从这种情况中输出? 我们需要对 UCC256404中的哪个引脚进行调优、以解决这个问题。

以下是我的转换器参数和 UCC256404电路参数:

VIN = 400V、Vo = 54V、LR = 18uH、Cr = 33nF (我们使用的是分离电容器)、Lm = 141uH、Po = 500W

C_VCRup = 68PF、 C_VCRlo = 6.6NF、C_LL/SS = 470pF、R_LL/SSup=121K、R_LL/SSlow=50K

红色=VGS_高侧

黑色= VGS 低侧

蓝色=谐振电流  

黄色= VCR 电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您能否分享波形和设计计算器以及原理图。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikanta、

    我已将详细信息发送至您的邮箱 ID。

    此致、

    Rajesh Gudimani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我正在关闭此主题、因为我正在通过电子邮件进行回复。

    此致

    曼尼甘塔 P