This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:无法退出低功耗模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195495/bq25723-cannot-exit-low-power-mode

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、

我们有一个具有 TPS25750和 BQ25723的器件。 我们的 I2C 总线如下所示:

MCU -> TPS25750 --- > EEPROM
                 |
                 !-->BQ25723

使用 TPS 的命令 I2Cr I2Cw、我能够与充电器通信。 作为确认、读取寄存器0x2E 和0x2F 将返回正确的值。 但是、每当我尝试清除 寄存器0x01中的 EN_LWPWR 时、回读返回值仍然置位。

老实说,我很想知道这个问题在哪里和如何调试,并希望得到任何帮助或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    由于 I2C 由 TPS25750管理、我建议您使用 TPS25750重新提交此问题。 BQ25723将对成功写入做出响应。 这在独立的 BQ25723EVM 上进行了验证。  

    此致、

    老虎