This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:温度

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195169/tps2116-temperature

器件型号:TPS2116

℃的℃℃为105 ̊ C、但最后一个列表中显示的工作温度为-40 ̊ C 至125 ̊ C。 ℃确认是否可在125 μ s 使用;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们建议环境温度高达105C、器件本身具有热关断功能、并在内部调节温度、如下所示:  

    长时间暴露在建议运行条件之外的条件可能会影响器件的可靠性。 此外、与数据表规格相比、可能存在显著的变化(时序、导通电阻、输入响应等)、因为这些变化是在建议的工作条件下确定的。

    我不建议特意诱导环境温度高于105°C 的状态、因为该器件在瞬态条件之外不会处于该状态。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示工作温度为- 40-125。 根据您之前的回复、您无法在125岁以下工作、也无法工作很长时间。 这125个数据是否错误? TI 的大多数数据表最后给出了工作温度 我们无法根据它进行选择?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、封装信息中的125个数据点并不像我们通常所做的那样指代此器件的工作温度。  

    它拉错了数字、我们将立即解决这个问题。  

    请参阅数据表的"建议运行条件"部分、了解建议的精确环境温度范围  

    此致、  

    Elizabeth