This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:有关 TPS628438 IQ 的问题

Guru**** 2522330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194784/tps62843-question-regarding-the-iq-of-the-tps628438

器件型号:TPS62843

各位专家、您好!

我对 TPS628438的 IQ 有疑问:


1500uA 与-40 +85度相关。

我想了解10–40度下的 IQ (典型值和最大值)是多少。

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    感谢您的参与、

    如数据表中所述、在给定的测试条件下、典型 IQ 为275nA、最大值为1500nA。

    通常、IQ 是在特定温度点测量的、例如 Tj=-40、25、85、125。

    请告诉我您希望了解 IQ 的 Tj。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pasha、

    我们正在进行温度处理。 范围为0oC 至40oC。

    BR、

    Yoav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    我可以为您提供以下温度范围的 IQ。

    Iq 典型值 最大
    TJ = 0°C 至65°C、VIN = 1.8V 至5.5V 275nA 920nA

    您能向我提供有关客户和终端设备的更多详细信息吗? 您可以通过电子邮件联系我们。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。