This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:通过在其中一个反馈电阻器上添加噪声、在 pspice 上为 ti 生成具有 TPSM82823SIL 相位和增益的波特图。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195788/tpsm82823a-generate-on-pspice-for-ti-a-bode-plot-with-phase-and-gain-of-a-tpsm82823sil-by-adding-noise-on-one-of-the-feedback-resistor

器件型号:TPSM82823A
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

您好!

我想在 pspice 上为 TI 生成 具有 TPSM82823SIL 相位和增益的波特图、方法是在其中一个反馈电阻器上添加噪声(用红色环绕)。

这是我的设计:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    您将无法在此瞬态模型上运行波特图仿真、因为 SPICE 仿真器无法找到运行波特图仿真的偏置点。

    由于 SPICE 仿真器可以轻松找到所需的偏置点、因此可以在平均模型上运行波特图。 TPSM82823没有平均 SPICE 模型。 但是、您可以在  TPSM82823 EVM 上运行波特图测量。 请参阅此文章、了解如何测量 DCS 控制器件的波特图 https://www.ti.com/lit/an/slva465a/slva465a.pdf

    此致、

    瓦伦