This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:原理图检查

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192790/tps51215a-schematic-check

器件型号:TPS51215A

你(们)好

启动时出现电源正常问题、但不是高电平、

您能否帮助查看以下 TPS51215原理图以及任何调整需求  

谢谢

e2e.ti.com/.../tps51215.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在下周一检查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图看起来正常、您能否检查输出电压和 VSNS 引脚电压? VSNS 是 92%至108%*Vout 还是84%至116%*Vout? 实际上、PG 内部比较器 会检测 VSNS 引脚、您能不能帮助检查 Vout 和 VSNS 电压?  

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,徐良

    库鲁你 可以看到图片( 通道1 Vout、通道2电源正常)。   启动时的功率降。    

         我认为它在 UVP 中。  它为什么具有 Vout 保护功能?

    P1。 通过

    P2。 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在今天晚些时候或 下周一查看 EVM 并向您提供反馈。

    徐良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    UVP 触发器具有1ms 的抗尖峰脉冲时间、并且波形中没有时间刻度、无法判断。 我无法在 EVM 上重复此现象。 您能帮您捕获 SW 波形以进行进一步分析吗? 放大和缩小波形、 它包括 SW、Vout 和 PG 三个信号。 谢谢!  

    徐良