This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:最长超时时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195687/tps3431-maximum-time-out-time

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件: TPS3435

您好、支持团队、

您能告诉我 TPS3431能够支持的最长超时时间吗? 客户希望设置超过90秒并即时更改设置。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ikeda San  

    我们最新的看门狗 TPS3435 可以支持这种超时范围、并且可以通过 SET 引脚即时更改。 请向客户推荐此 WD。  

    此致

    Trailokya   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trailokya-san

    感谢您的支持。 但是、TPS3435仅发布了 TPS3435CAKAGDDFR、这似乎不 支持客户的要求。 您可以咨询 TPS3431吗?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ikeda San  

    对于 TPS3431、90秒超出建议的工作条件  

    您可以使用 tps3431中的 SET 引脚禁用/启用 WD 功能、如下表所示  

    我将通过邮件提供更多详细信息。  

    此致

    Trailokya