This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2400:TPS2400

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2400, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195648/tps2400-tps2400

器件型号:TPS2400
主题中讨论的其他器件: LM5069

尊敬的支持:

我想获得一些帮助。 我想在我的系统中使用电子保险丝来保护传感器电子产品。 我有一个可编程电源、能够提供0-110V 的输出电压、我想保护自己的电路免受100V 以上电压的影响。 TPS2400是不是合适的选择、还是有任何器件可以满足这一要求?

谢谢你。

Zsolt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Zsolt、

    感谢您的支持 !

    TPS2400可支持高达110V 的瞬态电压、但对于直流100V 支持、您必须考虑其他选项。 遗憾的是、  我们提供的解决方案仅可在 TPS4811、 LM5069等器件上连续运行80V 电压

    此致、

    Rakesh