This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6984:每条线扫描开关负载电流-每条线还是总计?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC6984, LP5891, LP5891-Q1, TLC6983, LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195497/tlc6984-line-scan-switch-load-current---per-line-or-total

器件型号:TLC6984
主题中讨论的其他器件: LP5891LP5891-Q1TLC6983LP5890

每行2A 线路扫描开关负载电流? 或所有有效行的总和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    2A 是 每个线路扫描 FET 能够承受的最大线路扫描开关负载电流(I_LINE)。

    I_line = SUM (所有通道电流)/ SCAN 编号。

    例如、如果您要使用 四个支持64路复用的可堆叠 TLC6984、以支持192×64 LED 或具有20mA 最大通道输出电流的64×64 RGB 像素。 然后 I_line = 192 (通道)* 20mA/64 (扫描)= 60mA < 2A。 在这种情况下、要以20mA 最大通道输出电流驱动192个通道、应避免使用扫描编号= 1、因为 I_line =  192 (通道)* 20mA/1 (扫描)= 3840mA > 2A。

    同样的规则适用于 TLC6983/LP5890/LP5891/LP5891-Q1。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答以及对类似器件的确认。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    不用客气。 我将关闭该线程。

    BR、

    Steven