This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:最小占空比

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195637/tps56428-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS56428

大家好、

您能告诉我 TPS56428的最小占空比吗?

我的客户 希望使用 VIN=12V 和 VOUT=0.7V 的 TPS56428、因此他想知道它是否正常且稳定。

数据表中提到了高占空比限制、但没有对低占空比的描述。

此致、  

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Itoh、

    是的,它可以支持。 您可以在此处查看 webench 报告。Power Designer (TI.com)

    通常、您可以使用最小导通时间来检查最小占空比=最小导通时间/ Tcycle;Tcycle=1/Fsw。

    BRS、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young-san、

    您的 webench 报告无效。 此外、数据表中未定义最小导通时间(它是 COT)。

    抱歉、我点击了"已解决"、但这是错误。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    您可以检查 webench 工具以查看它是否符合您的要求。 电源设计器(TI.com)

    如果您仍然需要工作台数据、我的同事稍后会在这些方面提供帮助。

    BR、

    是的