This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:该器件的峰值电流是多少?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195556/tps54821-what-is-the-peak-current-of-this-part

器件型号:TPS54821
  • TPS54821的最大输出8A 是指平均电流还是峰值电流? 如果以平均电流,峰值电流是多少?
  • 如图所示、如何了解高侧开关电流限制阈值和低侧开关拉电流限制?   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    请参阅数据表第17页的第7.4.10节- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54821.pdf#page=17 

    低侧电流限制是谷值电流限制、当电感器中的电流在开关周期结束时大于低侧电流限制时、可通过多个开关周期延长关断时间。

    高侧电流限值是峰值电流限值、终止电流高侧导通时间、当电感电流在 高侧 MOSFET 导通时间超过高侧电流限值时、关闭高侧 MOFET 和低侧 MOSFET 导通。

    达到这些电流限值中的每一个限值时的平均电流限值将取决于电感器纹波电流、但两者都将限制 TPS54821能够提供的电流、从而减少占空比以降低电感器电流和输出电压。

    8A 器件额定值是 TPS54821的最大建议应用热负载。  设计不应持续在电流限制下运行。