This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:我们能否使用 LM5146设计用于汽车应用的六相交错降压转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5143A-Q1, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195472/lm5146-q1-can-we-design-6-phases-interleave-buck-using-lm5146-for-automotive-application

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5143A-Q1

您好!

  对于我们的汽车应用、我们需要提供5KW 功率。 可以通过使用交错降压来实现。 我们正在寻找六相交错降压设计。 是否可以使用 LM5146设计六相交错降压?

如果你的串是肯定的,那么我们对引述更感兴趣。

谢谢

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    当需要两个以上的相位时、LM5143A-Q1是更好的选择。 这是一款电流模式控制器、与 LM5146-Q1不同、它专为多相应用而设计。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tim、

     我们只需要您的建议、如果我想使用6相、那么应该如何进行同步? 您能否提供相关指南、以便对软件潜在客户有所帮助? 因此、我们可以最终确定我们的架构设计。 请详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、您可以使用 MCU 生成三个具有120度相位分离的 SYNCIN 信号。 请注意、每个 IC 都有两个相位、有效地设置为0和180度。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好、非常感谢您的介绍。 这将对我们有用。 是否有用于多相设置的应用指南文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好、使用 LM5146-Q1是否 可以使用 Micro 的6引脚以多相并行运行?