This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:建议使用 TPS7A54并联方法和其他 LDO

Guru**** 2506855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54, TPS7A52, TPS7A57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195566/tps7a54-tps7a54-parallel-method-and-other-ldo-recommend

器件型号:TPS7A54
主题中讨论的其他器件: TPS7A52TPS7A57

大家好!

我在链接( https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1052479/tps7a54-q1-is-it-possible-to-parallel-ldo?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS7A54%2520parallel#)上看到 TPS7A54并行方法。 我想问一下我们是否有其他 LDO 可以提供5.4A 和0.8V 输出。 建议使用哪种解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我们已经编写了2篇白皮书和1篇软件工具、介绍了使用镇流电阻器的并联 LDO。  我们正在向软件工具中添加更多 LDO、我们希望今年更新 TPS7A52/3/4。  您可以轻松并联 TPS7A57以实现5.4A。  我们还发布了可订购参考设计、该设计将3个 TPS7A57并联、可在0.8V 时实现13.5A。  请参阅以下链接。  要以最快的速度获得解决方案、请直接转到 MS Excel 工具并输入您的系统要求(温度、输入电压、输出电压、负载电流= 5.4A 等)、然后从下拉列表中选择 TPS7A57。  该工具将告诉您要使用的镇流器电阻的最佳值以及需要并联多少个 LDO 来满足您的系统需求。  如果您已经了解系统要求、则使用此工具的总时间不到1分钟。

    如果您需要进一步的指导、请回复并告知我。

    为使用镇流电阻器并联 LDO 提供了全新的全面设计资源。  

    可扩展、高电流、低噪声并联 LDO 参考设计 [新增]
    使用镇流电阻器的并联 LDO 的综合分析和通用等式[新增]
    使用镇流电阻器的并行 LDO 架构设计
    [新增]


    用于复杂并行 LDO 的简单计算器
    并行-LDO-CALC [新增]

    谢谢、

    斯蒂芬