This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563212:UVLO 计算

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194466/tps563212-uvlo-calculations

器件型号:TPS563212

您好!

我尝试设置 UVLO、并按照数据表中的公式进行操作。   VSTART 和 VSTOP 之间是否存在最小差异?  我看不到这方面的规格、但发现我的 R1计算结果始终为负 值。  我一开始需要12VDC 的 VSTART 和11VDC 的 VSTOP。   

感谢你的帮助。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我将检查计算过程、稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    尽管没有具体说明最小差异、但 VSTART/VSTOP 的范围可能会受到数据表中所列公式的限制。

      

    VSTART/VSTOP 的值应大于 上述公式得出的 VEN_FRAT/VEN_RISE 的值。 否则、R1的计算结果可能为负。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zixu、

    如果我错了、请原谅我、但这似乎也不能解决。

    Vstart = 12
    Vstop = 11

    12/11 = 1.09
    1.01/1.15 = 0.878

    1.09 > 0.878

    但是、Vstart *(VEN_FALL /VEN_RISE)-Vstop
            12 *(0.878)- 11 =  
             10.536 - 11 =-.464

    我有什么问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道它是否与以下内容不同:
    VStop/.877 =最小 VStart?

    如果是这种情况、R1允许的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    抱歉、出现拼写错误。   VSTART/VSTOP 的值应大于  VEN_RISE/VEN_FALL 的值。

    我是否可以检查"VStop/.877 =最小 VStart"是什么意思? 你从哪里得到这样的公式?

    目前、我们可能没有这样的公式来调节 最小 Vstart 的值。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zixu、

    这更有意义。  谢谢你。

    当然、我所做的只是计算得出分子的正数

    (VStart *(VEnFLL/VEnRISE)- VStop)

    VStart * 0.878 - VStop

    因此、VStart * 0.878需要大于 Vstop

    因此、实现 Vstop/0.877之间无太大差异的简单方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    是的、您使用的公式是正确的。

    R1可能没有允许的最小值。 R1的值可以根据数据表中的公式计算得出、请确保 VEN 处于建议的工作条件范围内。

    BRS

    Zixu