This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ76900-Q1反向唤醒查询

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195282/bq79600-q1-bq76900-q1-reverse-wakeup-query

器件型号:BQ79600-Q1

你(们)好  

我有一个查询需要您的帮助。

BQ79600通过菊花链连接两个 bq79718、设置如下:

79718 Dev_conF1[FTONE_EN]、[NFAULT_EN]、[HB_EN]、    BQ79600  Dev_conF1[SNIFDET_EN][NFAULT_EN][HB-TX_EN]、Dev_conf2 INH_DIS[1:0]=00。

我没有故障屏蔽。  

当 BQ79600处于关断状态时、BQ79718协议栈设置为欠压故障、并且不会检测到 BQ79600 INH 引脚电平的变化、该变化始终为高电平(I 未连接到 PMIC)

我还尝试设置菊花链中断故障、并且未检测到 INH 引脚电平的变化

我想知道我是否不 连接 PMIC、是在反向唤醒期间从高电平到低电平的 INH 引脚。

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    您能否帮助澄清您对这种情况的期望、以及具体的失败是什么? 如果您可以共享原理图配置、

    谢谢、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    请在 将器件发送到低功耗模式之前确保 INH 为低电平。 当级联中存在故障时、INH 将从低电平变为高电平。  

    每次 BQ79600 INH PMOS 被激活时、FAULT 位[INH]都会被置位。 INH 触发后、只要 VBAT 未被移除、它就会在所有模式下保持锁存状态。 要清除故障,请设置 INH_DIS[1:0]= 2'B11,然后复位故障。 之后,要使用 INH 功能,请设置 INH_DIS[1:0]= 2’B00。