This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:设计审查并验证输出波形是否正确

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191669/lmr64010-design-review-and-verify-output-waveform-looks-correct

器件型号:LMR64010

大家好、我正在验证以下设计:

此设计可将12V 转换为24V。

输出在大约180Hz 时具有一些尖峰。 它们似乎出现在各种负载上-经过测试、电流为50mA 至350mA。 无负载时、它们不存在。 这是正常的吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    您能否在观察到180Hz 尖峰时提供电感器电流和 SW 电压?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    我们发现负载会导致尖峰--它必须突发消耗电流。 如果我们在电源上有恒定的负载、我们不会看到尖峰。

    测量电感器电流的最佳方法是什么--是否需要示波器电流探头?

    谢谢、
    Cliff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    为了测量电感器电流、我们通常将电感器的一侧从 PCB 上的焊盘上卸下、并在提升的电感器侧和焊盘之间连接一根导线。 这样、电感器电流可通过连接线的电流探头进行测量。

    根据您的最新信息、我认为我们可以验证负载电流、以检查它是否具有电流探头的180Hz 脉冲。  

    请告诉我是否需要进一步的分析。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cliff、

    因为10天前发现了180Hz 尖峰的原因。 我将首先关闭该线程。 如果需要进一步检查、请通过 E2E 或邮件通知我。

    谢谢你。

    此致

    Lei