This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:TPS61089

Guru**** 2504875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188501/tps61089-tps61089

器件型号:TPS61089

您好!

TPS61089RNRR 数据表仅规定、Cin 上需要最小电容器。

然而、WEBENCH 工具在 Cin 上设置不同数量的电容取决于工作条件、并且似乎取决于 Iout、温度和线圈值选择。

 此 TPS6089设计中输入电容的要求定义是什么?

这与我的设计中的一个具体案例有关:
VIN = 5V 至8.6V
Vout = 12V
Iout[nom]= 1.2A
Iout[最大值]=1.5A
TA =+70摄氏度
线圈为0.8uH XAL5020类型(在 WEBENCH 中选择 )

Cin = x3、100uF 16V Pn# C1210C107M4PAC

电容器损坏并在 VCC 和 GND 之间发生短路!
这是线圈上的电流尖峰(运行或关断时)导致的吗?  

推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、推测:

    μF 情况下、22 μ F 输入电容器或等效电容器足以满足您的应用需求、可以使用较大的值来减少输入电流纹波。

    我认为线圈上的电流尖峰与电容器损坏之间没有关系。

    如果输入电容器损坏、最可能的原因是输入电源尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由于我对此 Cin 问题感到不确定、因此为了降低 Cin 纹波电流、我将把线圈更改为2.2uH、并将按照您的建议放置一个22-47uF 电容器、而不是我的三个100uF 电容器(即使在降额时也高于22uF)

    您能否建议数据表(以及您的)和高得多的 WEBENCH (电容和电容器数量)之间的 Cin 选择差异是什么原因?

    此致、
    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

    该设备的专家本周不在办公室、但将在下周再次回答。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、推测:

     您是否已解决此问题?

     正如数据表9.2.2.6中所述, 对于功率级,由于电感电流纹波,如果电源和电感之间存在寄生电感和电阻,则输入电压会发生变化。 建议具有足够的输入电容、使输入电压纹波小于100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    没错、 数据表9.2.2.6部分要求10uF、我的设计具有180uF 降额电容、因此必须克服电源和 TPS61089线圈之间被忽略的无源电感。

    这就是为什么我想知道 WEBENCH 和数据表为什么会设置不同的大容量输入电容以及依赖哪些数据的原因。

    我正在进行 一些无源器件更新(如前所述)、以克服这一未知故障、并在高温测试下再次对此进行调查。

    谢谢、此致、

    推测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、推测:

     关于您对 Webench 的关注,我需要咨询 Webench 团队,为什么仿真建议使用如此大的 Cin。

     但这可能需要一些时间。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ofer、

     您是否解决了这个简短 的问题?

    由于拓扑与特定芯片不一致、因此计算了 Webench。

    它选择非常低的频率并 谨慎计算输入纹波。

    请将数据表和 EVM 参数作为标准配置。

    此致

    Fergus