This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:CS 和 VOUT 之间的组件

Guru**** 2394225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195134/lm5143-q1-components-between-cs-and-vout

器件型号:LM5143-Q1

您好!

为什么需要 R11/R12/C44及其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IV  

    R11:它是零欧姆电阻器,您可以将其短路。  

    R12 + C44:RC 滤波器可最大程度地减少向电流感应输入注入的噪声。

    C44:通过将 C44靠近 IC 放置,您可以最大限度地减少辐射噪声注入。  

    埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢