This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13660:20A

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197157/tlvm13660-20a

器件型号:TLVM13660
主题中讨论的其他器件:LMZ23610

是否可以并行4个模块以达到20A? 输出电压应介于4.5和5.5V 之间

在最坏的情况下、需要单独布线、并需要为五个1安培 LED 供电。

或者、您会推荐其他产品吗?

此外、请告诉我是否可以/可以选择使用模拟电压设置输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望使用电流共享电源模块器件、我建议使用具有 SH 引脚的 LMZ23610来帮助进行电流共享配置。

    此致、

    Jimmy