This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480-Q1:首次实施失败后的设计完整性检查

Guru**** 2515485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480-Q1, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196554/lm61480-q1-design-sanity-check-after-first-implementation-failure

器件型号:LM61480-Q1
主题中讨论的其他器件: LM61480

您好!  

我最近设计了一个基于 LM61480-Q1的直流/直流转换器(实际上用于为 DLP3010-LC EVM 的显示板供电、但这是另一个案例)、并根据下面所附的原理图构建了我的第一块板。 基于不同转换开关(以及 LM61480下游)的3.3V 电源是我以前使用过很多次的系统、工作效果令人满意。 在第一个测试板中、LM61480看起来根本没有进行调节;在电路板周围四处走动时、它在大约100kHz 时似乎以接近100%的占空比进行开关、并且只是直接通过电源电压。  

我在测试板上看到的行为很简单;如果我向实验板施加12V 电压、稳压器的输出侧会以线性方式上升到低于该电源~200mV、并保持在该电压范围内。 在初始启动过程中、可能会以某种方式使器件死机、但我很小心地将输入电流限制在50mA 以下(并且从未看到过它消耗的电流超过30mA、主要是在我加载3.3V 下行电源时)。

我想在组装另一个电路板之前检查我的基本设计是否合理、因为如果我在某个地方制造了严重的设计错误、需要重新旋转电路板、那么我想在烹饪另一个组装的电路板之前这样做。 您是否在我应该查看的原理图中看到任何主要问题? 在深入了解我的设计和数据表时、我的组件值(尤其是电感器、 这是 Wuerth 的单位)与数据表中的表9-2有所不同、但我认为这是基于我对频率配置进行了误码处理; 我必须已阅读表的首行(对于400kHz)与2.2MHz 线路的关系。  我的电感器选择是不是问题所在?

谢谢、

Sam

e2e.ti.com/.../LM61480_5F00_Schem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    假设您的开关频率设置为400kHz、则原理图符号看起来正常。 这是您的预期开关频率吗? 查看您的原理图、可以看到 RT 引脚连接到 FREQ_SEL 网表。 请确保该引脚不悬空。  

    • RT、SPSP 和 SYNC/MODE 不应悬空。  

    对于您的12Vin|5Vout|400kHz 应用、数据表表表9-4显示了2.4uH、这与您的2.7uH 类似。  

    对于该器 件、我建议按照第9.2.2.3节中的电感器选择指南选择具有适当额定电流(8A)和饱和电流额定值的器件。

    我建议首先隔离 U1电路、以确保它能够在12Vin|5Vout 启动、这是一种非常常见的系统应用。 如果器件未正确调节5V 电压、并且您在 SW_OUT 上看到预期的开关行为、那么我会尝试另一个新 IC 来重新测试电路板布局。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    感谢您提供信息。 我写了一篇很长的回复、其中包括启动的范围捕获、以及更多问题和设计信息、当我碰巧再次查看我的显微镜时、查看器件并注意到封装中有"6148Q3"。 数据表一瞥显示了我... 这是固定的3.3V 型号;当然、当我通过5:1分压器运行时、它将提供高于5V 的输出电压。  

    这只是一个订购过程。 我完全移除了反馈网络、并将反馈引脚短接至输出。 当然、输出电压为3.301V、坚如磐石。 非常感谢您的帮助;我现在对该器件有了更好的感觉。 我希望我可以在两天前回来。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    好的、这是合理的、我很高兴您能够找到导致此输出电压低于预期的根本原因。

    我现在将关闭此主题。  

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy