This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 锂聚合物电池平衡器、每节电池4.4V

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197229/li-poly-cell-balancer-for-4-4v-per-cell

主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我将设计一个 BMS 或至少一个电池平衡器电路、该电路应在4.4V 电压下平衡电池、因为我的锂离合器化学成分具有此最大值 电压。

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想再补充一句、我有6节电池。 我之前曾考虑过 BQ40Z80RSMR、但在数据表中找不到钳位电芯电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas、您好!

    您正在寻找哪种类型的钳位电压?

    BQ40Z80是一种监测计、它使用每个电池的容量差异进行平衡、这是最有效的平衡方法、因为只有电压可以忽略电池中的内部电阻差异。 监测计没有钳位电压、因为所有保护都使用 CHG 和 DSG FET 来控制 COV/CUV 或任何其他保护事件。

    此致、

    Wyatt Keller