This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:BQ79616:当它连接到 EVB 时、为什么电压会下降?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195564/bq79616evm-021-bq79616-why-would-the-voltage-decline-when-it-s-connected-to-the-evb

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:USB2ANYBQ79616

您好:
您好!
我 想  在    不 使用 USB2ANY 的情况下唤醒电路板。  但是  、当我  启动     2.5ms 和 3.75V 的唤醒信号 并 将 其连接 到  电路板时  、电压 会降低。  我      现在不能唤醒它 、 LED  不 亮。   我想知道          我是否需要执行其他操作来唤醒 、 或者        可能是硬件有问题。  如果          需要任何其他命令、请告诉我

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是使用 UART 唤醒还是使用菊花链唤醒 BQ79616EVM 板? 如果使用 UART、则需要确保向器件发送唤醒 ping。 您可以使用示波器来捕获 BQ79616 RX 引脚和 AVDD 引脚。  对于唤醒 ping RX 引脚波形应该为高电平->低电平(2.5ms)->高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已经将一个 WAKE 引脚发送到 RX 到器件(我确保有高电平->低电平(2.5ms)->高波形、高电平为4.4V、我用示波器捕获) 、但是这个 BQ79616EVM 仍然不工作。AVDD 引脚处于低电平、CVDD 引脚具有3V 电压。如果我带走  数字隔离芯片、然后再次发送 WAKE 引脚?或者此 EVM 还有其他问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您不使用 USB2ANY、您能否发送用于唤醒和通信的引脚连接?  

    此外、 UART 引脚为5V 引脚、检测逻辑高电平的最小值为3.75V。  您提到您使用的是3.75V 电压。 您是否有可能施加接近5V 的电压以确保唤醒电压电平不是问题?

    最后、如果您不使用数字隔离 器、则可以移除 J18跳线。

    最棒的

    Andria