This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:关于电池充电开/关功能。

Guru**** 2513165 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197094/bq25713b-about-the-battery-charging-on-off-function

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我有疑问。 BQ25713/BQ25713B 的充电功能。

当为 VBUS 提供20V 适配器电源作为输入电源时、CHRG_OK 触发高电平、并在操作电池充电序列后开始电池充电。

如果您希望在电源期间停止对电池充电、则不会清晰地指示要执行的操作。

我是否需要关闭电源以停止 VBUS 电源、或者是否有用于电池充电功能的使能引脚?

请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JunHyeon、您好!

    请从数据表中查看以下内容:

    "当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电"

    谢谢、

    Peng